Newsletter
02/2024
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
das Frühjahr steht vor der Tür und mit ihm die aufregende Zeit der Messen und Ausstellungen! Wir freuen uns, Ihnen heute unsere neueste Innovation vorzustellen, den neuen Rastbolzen mit Anlaufschräge. Außerdem präsentieren wir Ihnen eine Erweiterung unseres Magnetangebots.
 
Erfahren Sie, auf welchen Messen wir im März vertreten sind und lernen Sie unsere neuen Produkte aus nächster Nähe kennen.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Rastbolzen GN 824 mit Anlaufschräge
 
Rastbolzen GN 824 verfügen über einen Raststift mit quadratischem Querschnitt und einer Rastfläche, der eine Anlaufschräge gegenüber liegt. Bei einer Bewegung in Richtung der Anlaufschräge überfährt der Raststift Nuten und Kanten, da dabei der Raststift durch die Anlaufschräge in die Führung einfährt. Durch Betätigung des Knopfs kann die Rastung aufgehoben werden.
 
Rastbolzen mit Rastsperre Form C / CK werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht einrasten soll. Hierzu wird der Knopf nach dem Einziehen des Stiftes um 90° gedreht. Durch eine Rastkerbe wird der Knopf in dieser Position gehalten.
 
Erfahren Sie mehr!
GN 824
 
 
 
NEU  Haltemagnete und Haltescheiben in Hygienic Design
 
GN 5080 Combi
Haltemagnete GN 5080 und GN 5090 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.
 
Haltescheiben GN 7080 und GN 7090 werden als Gegenstück zu Haltemagneten verwendet, wenn diese in Verbindung mit unmagnetischen Werkstoffen eingesetzt werden oder die Haftkraft aufgrund einer kleinen Materialstärke verstärkt werden soll.
 
Mehr Infos!
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im März auf folgenden Messen:
 
all about automation in Friedrichshafen
05.03.24 - 06.03.24
Halle B2, Stand 317
 
Anuga Food Tec in Köln
19.03.24 - 22.03.24
Halle 8, Stand E 034 / F 037
 
Prolight & Sound in Frankfurt
19.03.24 - 22.03.24
Halle 12.0, Stand E90
Messekalender