Newsletter
01/2024
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
mit einem herzlichen "Willkommen im neuen Jahr" wünschen wir Ihnen nur das Beste für 2024!
Im ersten Newsletter des Jahres starten wir mit bunten Neuheiten, den neuen Bügelgriffen GN 6284 mit elektrischer Schaltfunktion und einer integrierten LED Beleuchtung sowie Erweiterungen in der Produktgruppe der Halteseile.
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Bügelgriffe GN 6284 mit LED-Beleuchtung
 
Bügelgriffe GN 6284 sind mit einem Taster und einer RGB-LED-Ausleuchtung am Griffrücken versehen.
 
Der Taster ist je nach Kennziffer mit einem Öffner- und einem Schließerkontakt bzw. zwei Öffnerkontakten ausgestattet und löst ein elektrisches Signal z. B. für eine Maschinensteuerung aus.
Die integrierte RGB-LED-Griffausleuchtung kann z. B. als Statusanzeige einer Steuerung dienen. Dabei können durch die Kombination von rotem, blauem und grünem LED Licht verschiedene Farben realisiert werden.
 
Erfahren Sie hier mehr!
GN 6284
 
Erklärvideo zu GN 6284
 
 
 
Erweiterung  Halteseile GN 111.2 ohne Kunststoffummantelung
 
GN 111.2
Ganter erweitert die Halteseile GN 111. 2 mit einer neuen Ausführung. So wurde diese Norm nun mit der Ausführung ohne Kunststoffummantelung (blank) erweitert.
 
Halteseile GN 111.2 sind in 5 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.
 
Erfahren Sie mehr!
 
 
 
Folgen Sie uns auf LinkedIn 
 
Auf LinkedIn informieren wir Sie regelmäßig über Produkte und deren Anwendung sowie über hilfreiche, technische Informationen.
LinkedIn