Newsletter
03/2025
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
der Frühling bringt frischen Wind in unser Sortiment:
Entdecken Sie unsere hochwertigen Schnappverschlüsse, neue Steckbolzen-Erweiterungen und die vielseitigen Pneumatikspanner.
Alles Wichtige dazu finden Sie in diesem Newsletter.
 
Viel Spaß beim Entdecken!
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Schnappverschlüsse GN 449.5
 
Schnappverschlüsse GN 449. 5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen, Klappen und Hauben.
 
Nach Herstellung der Montagebohrung wird das Gehäuse im betätigten Zustand in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und der Klemmring von hinten aufgeschoben. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.
 
Mehr Informationen
GN 449.5
 
 
 
NEU  Steckbolzen mit Axialsicherung
 
GN 114
Ganter ergänzt sein Sortiment: Neben den bewährten Steckbolzen mit Axialsicherung und rundem Knopf gibt es jetzt auch Varianten mit L- oder T-Griff – jeweils in Stahl und Edelstahl.
 
Steckbolzen GN 114. 7 / GN 114. 8 / GN 114. 11 / GN 114. 12 mit Axialsicherung werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.
 
Mehr Erfahren
 
 
 
Automatisierung des Spannvorgangs
 
Pneumatikspanner
 
Ganter bietet eine große Auswahl an Pneumatikspanner, Kraftspanner und Schwenkspanner. Sie unterscheiden sich vor allem durch das Spannprinzip, die Einbaugröße, dem Bedienkomfort und der Haltekraft.
 
Pneumatische Schnellspanner: Diese Spanner sind technisch identisch mit manuellen Schnellspannern. Das Betätigen der Spannmechanik erfolgt durch einen Pneumatikzylinder.
Kraftspanner: Diese pneumatischen Spanner zeichnen sich durch eine hohe Spannkraft bei gleichzeitig kompakten Baumaßen aus.
Schwenkspanner: Wenn die Spannstelle zum Einlegen und Entnehmen des Werkstücks frei zugänglich sein muss, werden diese pneumatischen Spanner eingesetzt. Der Spannvorgang ist in eine Schwenkbewegung des Spannarms und einen linearen Spannhub unterteilt.
 
Zu unseren Pneumatikspannern
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unserem Messestand vor.
Sie finden uns im März und April auf folgenden Messen:
 
Hannover Messe
31.03.2025 - 04.04.2025
Halle 6, Stand E22
 
Bauma in München
07.04.2025 - 13.04.2025
Stand A6.409
 
Prolight + Sound in Frankfurt
08.04.2025 - 11.04.2025
Halle 12.0, Stand E90
Messekalender
 
 
Service
 
Möchten Sie Ihr Newsletter-Abonnement beenden? Hier können Sie sich abmelden.
 
 
 
Impressum
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Triberger Straße 3, 78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 6507-0, Telefax +49 7723 4659
www.ganternorm.com, info@ganternorm.com
 
Verantwortlich für den Inhalt ist Axel Weber.
 
Otto Ganter GmbH & Co. KG
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRA 610300
UST.-IdNr.: DE 141912543
 
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Otto Ganter, Normteilefabrik Geschäftsführungs-GmbH
Sitz: Furtwangen
Registergericht: Freiburg, HRB 611562
Geschäftsführer: Stefan Ganter