Newsletter
01/2023
 
 
Sehr geehrter Leser,
 
im ersten Newsletter des Jahres 2023 freuen wir uns, Ihnen weitere Neuheiten in den Produktgruppen der Verbindungselemente sowie Erweiterungen in der Produktgruppe der Rohmagnete vorstellen zu können. Diese bringen wir Ihnen auch gerne persönlich auf den bevorstehenden Messen, der Intec in Leipzig und der all about automation in Friedrichshafen näher.
 
 
Viele Grüße aus dem Schwarzwald!
Otto Ganter GmbH & Co. KG
 
 
 
NEU  Halter für Flächenelemente
 
GN 939
Mit Halter GN 939 werden Flächenelemente z.B. aus Glas oder Kunststoff befestigt. Je nach Einbausituation besteht die Wahl zwischen Eck- oder Flächenhaltern.
 
Die Flächenelemente werden zwischen den Gummieinlagen geklemmt. Zusätzlich kann eine formschlüssige Sicherung per Bolzen bzw. Anschlagblech als Form gewählt werden.
 
Mehr erfahren Sie hier
 
 
 
NEU  Sortimentserweiterung bei den Rohmagneten
 
Ganter erweitert das Rohmagnete-Sortiment mit neuen Größen und diverse Normen mit neuem Magnetwerkstoff.
So wurden einige Rohmagnete mit Versionen aus Hartferrit ergänzt.
Hartferrit zeichnet sich durch eine hohe Haftkraft sowie einer guten Korrosionsbeständigkeit aus.
 
 
 
Zum Sortiment
Rohmagnete
 
 
 
Messekalender
 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Produktneuheiten auch persönlich an unseren Messeständen vor.
Sie finden uns im Februar auf folgenden Messen:
 
Intec in Leipzig
07.03.23-10.03.23
Halle 2, Stand F29
 
all about automation in Friedrichshafen
07.03.23-08.03.23
Halle B2, Stand 317
Messe